26.01.2016 21:03 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ich glaub der Sensor arbeitet im Bereich von 0- 4 bar. Wenn bei 0.00 Bar 200 in der Logo angezeigt wird müsste dies ja der untere Wert sein -> 4mA. Oder ? |
26.01.2016 21:33 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Die 200 sehe ich beim Online Test wenn ich die Anlage bei 0 bar stoppe. Wie stell ich es denn auf einen Bereich von 0-4 bar um ? |
26.01.2016 21:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.01.2021 Beiträge: 20946 Bewertung:
|
Das wird jetzt in diesem Fall im PI-Regler umgestellt. Habe ich in der aktuellen Version gemacht.
DateianhangDruckregelung_V5.zip (55 Downloads) |
25.02.2016 15:08 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 5013 Bewertung:
|
Neue Frage von Pimpf_86 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Drucksonde, Skalierung des Analogeingangs gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf