07.06.2011 20:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was man so bisher lesen konnte, es geht. Es ist wohl möglich Daten von der einen zur anderen Logo zu senden, bzw auszulesen. In wie weit dies genau geht/möglich ist, werden wir sehen. Edit: Ich meine, z.B. werden analoge Daten auf einen analogen Ausgang für Ethernet gelegt. In Helmut seinen Bildern war sowas zu sehen, glaube ich. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 07.06.2011 20:07 |
|
08.06.2011 17:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, ja, das HB zur LOGO!-0BA7 beschreibt den Datenaustausch zwischen zwei bis 8 LOGO!-Basismodulen und nennt auch die Maximal möglichen Kanäle bzw. I/O-Variablen. daraus wird deutlich, das... ...Allerdings begrenzen die maximal möglichen Netzwerkvariablen im Master-Slave-Modus die Anzahl der einbindbaren digitalen und analogen I/O-Kanäle deutlich unter die maximal möglichen (bei 8 Slave-Basismodulen mit I/O-Erweiterungsmodulen im Maximalausbau - mit Ausnahme der dann möglichen max. 8 Analogausgänge). Bei Einbindung eines HMI-Displays dürften ebenfalls eine ganze Reihe von Netzwerkvariablen zur Wertanzeige erforderlich werden, so dass dann ggf. eine „Konkurrenzsituation“ zwischen Variablen zum Datenaustausch der Module und andererseits zur Anzeige entstehen. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.06.2011 15:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Um-wie-num, warten wir auf die Software.... Denke, daß wir alle gespannt wie ein Flitzebogen sind |
07.08.2011 15:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Programm bestand aus einen Eingang, einem Impulsgeber mit 1sek. und 2 Ausgängen, davon 1x Netzwerkausgang. |
08.08.2011 08:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Habe mal zum Testen auf eine 0BA7 mein Heizungsprogramm aufgespielt. Da ich ein TD-Menü nutze, hatte ich immer wieder Probleme mit der "Reaktionszeit" beim Blättern im Menü mit den F-Tasten. Erfreulich ist, daß Siemens da dran gearbeitet hat, denn es reagiert sehr zügig und zuverlässig. Aber schauen wir mal, wenn die Blockanzahl Richtung 400 geht. Schade ist, daß im Online-Test das TD nicht angezeigt wird. Es wird nur das Logo-Display, auf Wunsch, gezeigt. Das TD kann das " € " -Symbol nicht darstellen. Auf dem kleinen Display klappt es aber. Erfreulich ist auch, daß die "Zustandsanzeige" ( On/OFF ) im Meldetext um einige Funktionen erweitert wurde. Neben den Merker können Curser und F-Tasten, Schieberegisterbit und der Ausgang eines Blockes angezeigt werden. Edit: Ergänzung zur Zustandsanzeige, leider lassen sich die neuen Funktion nicht am TD darstellen. In diesem Fall wird einfach nur die Uhrzeit angezeigt. Zugehörige Beitrag. Evtl. liegt es am TD selbst, ich habe eines mit FW 1.04.26. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 08.08.2011 19:23Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 08.08.2011 09:42 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.08.2011 16:56 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Dann warte einfach mal eine Minute und schon zählts auch um 1 min hoch |
27.04.2012 20:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, nachdem nun verschiedene Erfahrungen mit der LOGO!-0BA7 vorliegen möchte ich diesen Beitrag mit einigen Links vervollständigen. Zunächst sind dieverse Beiträge zu dieser LOGO!-Serie mit einem sog. TAG von mir markiert, so dass wesentliche Infos zügig durchgesehen werden können: LOGO_0BA7 Besonders empfehlen möchte ich noch folgende Beiträge zur Abrundung des Feedbacks an die Entwickler und zur Info an (neue) Anwender/Nutzer: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf