13.06.2011 22:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Helmut_13, OH ja, eine (oder besser von jedem 0BA7-Typen eine) 0BA7bereits im Vorfeld auf "Herz und Nieren" testen zu können (und die Erfahrungen in die bevorstehende Serienfertigung noch einfließen zu lassen...!) dass wäre eine tolle Aufgabe...ist mir aber leider nicht vergönnt. Helmut, sieh dir deshalb meine ersten Bemerkungen auf Basis des Studiums des HB der 0BA7 doch noch mal genauer an und (wenn möglich) berücksichtige diese bei deinem Feedback an Siemens. Denn (insbes.) Ethernet und alle Folgemöglichkeiten sind sicher eine Konzepterweiterung der LOGO! und die Firmware dürfte ebenfalls neu sein. Deshalb bin ich der auffassung, dass enen auch auf Seiten der Programmierbarkeit die konzeptionell bereits überwiegend zumindest teilweise vorhanden sind auch konsequent erweitert / vervollkomnet werden sollten, wie Bug-Beseitigung, Erweiterung der Verweise, Ergänzen von Reset-Pins, (Wertebereich der) Analogfunktionen und m. E. Überarbeitung der neuen Funktionsblöcke(!). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.06.2011 22:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, ich auch - aber vielleicht bin ich ja auch zu offen mit dem, was m. E. (noch) im verbesserungsfähig ist...? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.06.2011 04:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Vielleicht mag man sich ja auch keine Blöße geben.... |
23.06.2011 22:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, Max-Ausbau ist gleich geblieben. So wie es eben im Handbuch zu lesen/sehen ist. |
27.04.2012 21:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, nachdem nun verschiedene Erfahrungen mit der LOGO!-0BA7 vorliegen möchte ich diesen Beitrag mit einigen Links vervollständigen. Zunächst sind diverse Beiträge zu dieser LOGO!-Serie mit einem sog. TAG von mir markiert, so dass wesentliche Infos zügig durchgesehen werden können: LOGO_0BA7 Besonders empfehlen möchte ich noch folgende Beiträge zu den neuen Funktionen: 0BA7 - Hinweise zum Block "Stoppuhr" UND Langzeitsto...
0BA7 - Anwendungsbezogene Bewertung der Blöcke "Anal... ...und eineneue Funktion Marke Eigenbau: LOGO!-Funktionserweiterung - (quasi stetiger) PID-Regler ...und etwas, dass leider mit der neuen (aber nicht nur) Serie einhergeht: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf