14.03.2013 08:44 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
Hallo Leute, Möchte bei einer simplen Schaltung die Einstellwerte begrenzen. Den Schaltpunkt z.Bsp. Sollte nur von 20.0 bis 80.0 einstellbar sein. Wird mehr als 80.0 eingegeben, wird 80.0 hergenommen und auch angezeigt. Das selbe sollte bei den Zeiten möglich sein. Mindestzeit z.B. 2 Sekunden. Hat dieses Problem schon jemand gelöst? Das währe für die Siemens Programmierer ja sicher nicht das Thema, einen solchen Block zu erstellen: If ActualValue > Maximum Then ActualValue = Maximum End If If ActualValue < Minimum Then ActualValue = Minimum End If DateianhangTL100.zip (84 Downloads) |
14.03.2013 14:21 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, bitte die Siuhe bemühen, diese liefert Beiträge mit Lösungen... Seht euch z. B. in folgenden Beiträgen mal meine Antworten und Beispieldateien an: Zähler mit flexibler Zählerstandänderung Werte vergleichen und verriegeln Menüführung oder Zeiteinstellung... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.03.2013 15:32 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
Entschuldigung, für das Benutzerwirrwarr. Das eine ist mein privater Account, das andere der Firmenaccount |
Folgen Sie uns auf