08.06.2009 15:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Eben, der Dämmerungssensor ist da dann doch die günstigste Lösung. |
08.06.2009 15:51 | |
Beiträge: 293 Bewertung:
|
Richtig, aber vom Preis war ja noch keine Rede |
09.06.2009 20:52 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.01.2023 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo Ring24h Hier ein Beispiel, das ich mal bekommen habe. DateianhangAstronomische Uhr.zip (661 Downloads) |
09.06.2009 22:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 1689 Bewertung:
|
Hallo Hagarten, vielleicht ja ganz nett, aber so ganz ohne Hinweise zum Konzept und/oder den Grundlagen der Schaltung ist die Anwendung und ggf. Modifikation nurschwer zu beurteilen bzw. zu bewerkstelligen. Kannst du also diesbezüglich noch Angaben nachschieben? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf