07.03.2024 13:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33382 Bewertung:
|
In Anhang mal ein Vorschlag für den Vergleich. Das ganze muss ja differenzierter betrachtet werden. Es reicht ja nicht, nur beim Subtrahieren der Werte nur auf Positiv und Negativ auszuwerten. Beim Ändern der Fahrtrichtung wird nämlich aus Positiv dann Negativ und aus Negativ dann Positiv. Außerdem sollte meiner Meinung nach eine Hysterese für die Differenz verwendet werden, also nicht nur Differenz von 1, sondern z.B. von 10. Bei einer Differenz von nur 1 könnte es zu einem ständigen Stop und Go der schnelleren Spindel kommen. DateianhangAnzahl_Spindelumdrehungen_vergleichen_0BA8.Standard.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.03.2024 14:51 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo, johann_maier63 Im Anhang findest du ein Komplettprogramm das deinen Anforderungen höchst wahrscheinlich enspricht. Gruß, Quirin PS. Verwendest du die LOGO 12/24 RCE oder LOGO 24CE sind mit den Eingängen I3 und I4 die Zähler "Schnelle Zähler" DateianhangHebebühne.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/07/2024 15:19:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.03.2024 15:51 | |
Beigetreten: 07.03.2024 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Quirin Danke sehr Datei kann ich mit Logosoft 8.1 nicht öffnen .Kann das sein ?? Fehler beim laden . mfg |
Folgen Sie uns auf