08.03.2024 16:48 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Hallo, johann_maier63 Hier die Version 2 Hebebühne. Die Auf-Ab-Bewegung stopt sofort beim loslassen der Taste. Bei der nächsten Bewegung startet die je nach Richtung zurückligende / davorliegende Spindel erst bei Gleichstand beider Höhen. Ich gehe davon aus, dass an jeder Spindel eine-Nocke pro Umdrehung ist. Das sind nach deiner Angabe 5 mm. Ist der Höhenunterschied größer als 25 Umdrehungen, entspricht 12,5 cm Schieflage, wird auf dem LOGO-Display ein Alarm angezeigt, und jegliche Bewegung gestopt. Der Stop ist remanent und kann nur durch gleichzeitiges 10 Sekunden dauerndes Drücken der AUF-und AB-Taste entsperrt werden. Ich habe die Endschalter oben mit Absicht beibehalten weil ich etwas Anderes für Unverantwortlich halte. Höffentlich konnte ich doch noch helfen, Gruß, Quirin PS. Die elektrische Anordnung der Endschalter zum LOGO, wie ich sie in meinem Prinzip-Schaltplan (PDF) vorgeschlagen habe, ist in Version 2, bei Betrachtung der Sicherheit immer noch sinnvoll. DateianhangHebebühne_V2.zip (36 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/08/2024 17:43:48Tippfehler korrigiert |
|
08.03.2024 23:07 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Ich würde das so ähnlich lösen, wie es ixo65 bereits am Beginn des Threads vorgeschlagen hat:
Ich würde den Startwert der Nockenzähler nicht auf 0 belassen, damit man auch nach unten noch etwas zusätzlichen Spielraum für eine gleichmäßige Bewegung hat. Theoretisch sollten die Zähler zwar immer wieder beim genau gleichen Wert ankommen, jedoch praktisch - die Pferde vor der Apotheke und so.
DateianhangHebebühne V1.zip (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf