10.03.2024 18:16 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Hallo, johann_maier63 Hier noch einmal eine neue Version, (mit Minimalaufwand) die deinen Vorstellungen wohl entsprechen dürfte. Die Eingänge der beiden oberen Enschalter kannst du ja mit High belegen,weil eine Softwareabschaltung einprogrammiert ist. (..... es ist ganz deine Entscheidung!) Die Höhendifferenz wird während des Laufens durch Stopp bis zum Ausgleich der Nach- oder Voreilenden Spindel, je nach Laufrichtung erreicht Gruß, Quirin DateianhangHebebühne Version 3.zip (19 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/10/2024 18:19:04Textergänzung |
|
10.03.2024 19:45 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Anbei die Anpassungen auf die 0BA6. DateianhangHebebühne V1 (6.0).lsc.zip (25 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/10/2024 19:49:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.03.2024 22:58 | |
Beigetreten: 07.03.2024 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Vielen vielen Dank an allle ich werde vorm Umbau noch einige Tests machen und mich dann wieder melden. Danke |
Folgen Sie uns auf