07.03.2024 16:36 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Das Programm ist in LOGO 8.3 geschrieben. Im Anhang sind ein Programm LOGO 8 FS4 und eins LOGO 8 (Standard) da wird schon eine zu öffnen sein. Ich würde pro Umderhung nu eine Nocke nehmen. Das macht die Impulse für die LOGO besser lesbar. Das mit den Endschaltern unten und der Nullung der Zähler ist schon berücksichtigt. Dazu auch noch die Endschalter oben. Die Endschalter sollten auch Hardwareseitig wirken. DateianhangHebebühne LOGO 8FS4_od Standard.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.03.2024 17:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Die RS Glieder werden gebraucht um beim Loslassen der Tasten einen Weiterlauf des langsameren Motors zum Niveauausgleich der beiden Spindeln zu ermöglichen. Die Endschalter oben müsse sein! Unbedingt nachrüsten! ( Eventuell auch etwas tiefer wegen der Decke) Weil es einen kurzen Nachlauf geben kann, ist im Anhang ist ein Prinzipschaltbild das zeigt wie man die Hebebühne durch Hardware-Maßnamen sicher machen kann. Der Hardware-Nachlauf darf nur wenige Sekunden dauern (Kein Fertigschaltplan nur eine Prinzip-Darstellung) Man sollte Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, Das hat mein Schwager schmerzlich erfahren müsse. Ihm ist glücklicherweise nichts passiert, aber das Auto war im Eimer. DateianhangHardware Absicherun Hebebühne.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.03.2024 18:48 | |
Beigetreten: 07.03.2024 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
das kann er doch beim nächsten mal Taster drücken machen ist jetzt auch so ?? oder lieg ich da falsch? |
Folgen Sie uns auf