21.10.2007 17:23 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Ich möchte ein digitales PWM-Signal an einem analogen Ausgang als Spannungswert ausgeben. Weiss jemand wie ich das am einfachsten löse? |
23.10.2007 13:58 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hi, wie sieht denn dein PWM-Signal aus? Periodendauer und kürzeste Impulsdauer Gruss Helmut |
23.10.2007 21:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo hoferi, Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ? |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.10.2007 21:34Nachtrag: Links ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.10.2007 09:21 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo, hat mich mal interessiet und hab mal ein bisschen Hirnschmalz investiert. Ich bin zu dem Ergebniss gekommen, daß das mit einer LOGO! zwar machbar ist aber wohl kaum eingesetzt werden kann. Mit LOGO! gibt es zu große einschränkungen. Ist halt keine "echte" SPS. Hier ein Beispiel: Wenn du das testes wird du folgendes feststellen: Simulation am PC ist recht ungenau! Große Abweichungen durch Zykluszeit der LOGO! Einschränkungen: Das Beispiel funktioniert nur dann einigermassen wenn: Die Periodendauer deines PWM-Signals 1 Sekunde beträgt! Die kürzeste Impulsdauer nicht kleiner als~20ms ist. Ich würde für sowas in jedem Fall eine richtige SPS nehmen z.B. S7-200. Gruss Helmut DateianhangPWM_2_Analog.zip (358 Downloads) |
Folgen Sie uns auf