23.06.2008 16:47 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo Hary252, ich habefür Dein Problem die passende Quelle... DateianhangDimmer.zip (331 Downloads) |
24.06.2008 09:10 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo Hary252, anbeidas komplette Programm. Bitte prüfe noch die Hardwarekonfiguration! DerTaster liegt an E0.0 und der Aktor an A4.0. Der Analogausgang (als Spannung0..10V projektiert)liegt auf PAW288. Der Dimmer ist als FB programmiert, dadurch kannst Du mehrere Dimmer über neue Instanzen oder eine Multiinstanz erzeugen. LG Ingeborg DateianhangHary252.zip (284 Downloads) |
24.08.2008 11:53 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich hab mir den FB11 mal angeschaut. Mehrfach aufrufen wird so nicht gehen. Im Baustein werden T11 - T14 verwendet. Entweder man nutz IEC-Timer als Multiinstanz oder man parametriert die Timer an. Ich würde Lösung 1 vorziehen. Ich habe übrigens eine Plattform wo man S7-Bausteine austauschen kann: http://www.raeppel.de/phpBB3/downloads.php MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf