25.08.2008 14:25 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
ich hab mal schnell die änderungen, die André gepostet hat eingepflegt. ich hoffe Ingeborg hat damit kein problem... nun sollte es funktionieren. ich bin leider nicht zum testen gekommen. viel erfolg sven Dateianhanghary252.zip (131 Downloads) |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.08.2008 14:32 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo lkg, wenn Du das mit derQuellenicht verstehst ![]() Es sind 3 Dimmer vorgesehen, Du musst nur noch die Parameter des 2. und 3 Dimmers verschalten. Wenn Du noch mehr Dimmer benötigst, generiere mehr DB's oder erstelleeine Multiinstanz (dazu einfach mal Nachlesen...) LG Ingeborg Wer lesen kann ist klar im Vorteil, wer dabei noch denkt ist den meisten weit voraus... DateianhangHary252_V2.zip (147 Downloads) |
25.08.2008 15:06 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo ingeborg, die fehlerchen (siehe André im OB100) sind noch vorhanden... LG sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.08.2008 15:31 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo Sven, dankeschön. Kaummacht man's richtig, schon gehts... Gruß Ingeborg DateianhangHary252_V3.zip (138 Downloads) |
25.08.2008 17:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ach ja noch was versuche so eben noch ein Zentrall aus einzufügen. |
26.08.2008 07:36 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
bitte, bitte, dafür ist dieses forum da und wir freuen uns, wenn wir helfen können. meinst du ein zentrales Notaus? viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
26.08.2008 09:48 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Sven, bei Licht würde ich eher nicht an Not-Aus denken, sonst stehste ja nach dem Drücken im Dunkeln ;-) Wohl eher ein zentrales Aus für alle Beleuchtungsgruppen. Ich würde noch einen Parameter ZAUS einfügen. Und dann nach dem Netzwerk 2 ein neues Netzwerk "Zentral Aus" [code] U #ZAUS R #M_Ausgang [/code] Da nur 1 BOOL-Eingang dazukommt gibts keine Verschiebungen im Instanz-DB -> siehe OB100 MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
26.08.2008 10:29 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da hast du war, daß mit dem Notaus. da sieht man mal wieder, wieviel ich damit zu tun hab. ich denk nur noch an notaus... hab deine idee mal aufgegriffen und in das aktuelle programm eingefügt. hab es gleich noch getestet. geht so. hab nur noch eine erweiterung gemacht: [code] U #ZAUS R #M_Ausgang SPBN end L 0 T #DIMMWERT end: NOP 0 [/code] viel spaß damit und bis zur nächsten änderung/erweiterung. tschau sven Dateianhanghary252_V4.zip (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 26.08.2008 10:31...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf