25.08.2008 07:39 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, leg für jeden Timer im statischen Bereich des FB eine Variable vom Datentyp SFB4 an. Das ist der TON. Die Timer fügst du dann so ein: IN KOP/FUP markierst du die Stelle wo er hinsoll. Dann drückst du ALT + F9 und schreibst den Namen des Timers (Deklaration) ein. Die Beschaltung entnimmst du der Hilfe. Baustein markieren + F1. Du kannst den Timer aber nicht einfach "zwischenschalten", wie die Timer momentan, sondern EN muss immer 1 sein sonst wird der Timer nicht abgearbeitet. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
25.08.2008 07:48 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke dir für die schnelle Antword aber ich verstehe es nicht ganz was ist denn EN? kannst du mir da vielleicht ein Beispiel schicken? |
25.08.2008 09:46 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe auf anraten vonAndré (dafür ein extra Dankeschön Gruß Ingeborg DateianhangDimmer_V2.zip (149 Downloads) |
25.08.2008 10:48 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, fast perfekt. Jetzt fehlen nur noch die nötigen Änderungen im OB100. Zeiten sind mit T# anzugeben anstatt mit S5T# und aus DBW16, DBW18, DBW20, DBW22 müssen DBD16, DBD20, DBD24, DBD28 werden. Da war (glaub ich) auch noch n Fehler. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
25.08.2008 11:38 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
schaut aus, wie die awl-quelle des FB's. du mußt die dateiendung anpassen und dann die quelle im Step7 einlesen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.08.2008 12:09 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Was ist das für ne Endung ist echt nicht einfach das ganze. Würde mich freuen wenn das ganze mal klappen würde ich danke mal jeden beteiligten hier. |
25.08.2008 13:39 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
awl-quellen werden im allgemeinen mit *.awl angegeben. viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
25.08.2008 13:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
bitte! was ist denn zu hoch für dich, bzw. wo kommst du nicht weiter? wir bekommen das mit sicherheit hin hier... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf