26.08.2008 12:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Sven, müsste auch ohne deine Erweiterung gehen. Eigentlich ist deine Erweiterung auch sinnlos. Weil siehe vorletztes und letztes NW.. [code] UN #M_Ausgang SPBNB _012 L 0 T #MW_Dimmwert _012: NOP 0 U( L #MW_Dimmwert T #DIMMWERT SET SAVE CLR U BIE ) U #M_Ausgang = #AUSGANG [/code] vorletztes NW: #MW_Dimmwert wird genullt wenn #M_Ausgang rückgesetzt wurde letztes NW: #DIMMWERT wird mit #MW_Dimmwert beschrieben - der 0 ist MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
26.08.2008 13:05 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da hast du wahr. hab mir die NW vorher gar nicht so genau angeschaut. ![]() nun ja, doppelt hält besser, oder besser die vier zeilen wieder löschen. Danke für die Korrektur. tschau sven P.S.: anbei die korrigierte Version Dateianhanghary252_V5.zip (162 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 26.08.2008 13:07...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.07.2009 17:27 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo ahwh, ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Alles unterhalb der ersten Dimmzeit "ZEIT_START_DIMMEN_1" schaltet den Ausgang aus. Gruss Daniel DateianhangDimmer.zip (187 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.07.2009 09:55 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich hab mal den Richtungswechsel eingefügt und die Flankenmerker etwas beräumt. Wer testet? ;-) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangDimmer_20090723.zip (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.07.2009 10:05 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangDimmer_20090724.zip (235 Downloads) |
Folgen Sie uns auf