03.11.2014 13:17 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, ich befasse mich erst seit kurzer Zeit mit der Siemens LOGO! und bräuchte Hilfestellung, bzw. ein paar Antworten auf Fragen. :) Ich möchte eine Steuerung aufbauen, die eine bestimmte Luftmenge auf 50°C und 80% r.H hält. Vorweg: ja, ich habe mir Betel's Post zur Berechnung von absoluter Feuchte durchgelesen. Allerdings leuchtet mir nicht ein warum ich eine komplexe Steuerung aufbauen sollte die mir die absolute Luftfeuchte berechnet, wenn es Sensoren gibt die sie mir direkt anzeigen, bzw . ich auch die relative Luftfeuchte zur Steuerung benutzen kann. /tf/WW/de/Posts/62291 Hierzu wollte ich einen passenden Sensor kaufen und würde gerne wissen auf was ich bei dem Kauf achten sollte bzw. ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat und mir einen Sensor vorschlagen kann. Ich hatte jetzt einmal diesen Sensor herausgesucht (bin aber wie gesagt nicht wirklich sicher und auf eure Hilfe angewiesen :) ). http://www.driesen-kern.de/downloads/produktlinie_feuchte.pdf(Seite 5, Bestellcode DKRF673-10-2000-STD-STD-MD) Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen! Gruß Mirko |
Zuletzt bearbeitet von: Mirko92 am: 03.11.2014 13:36 |
|
03.11.2014 15:52 | |
Beiträge: 51 Bewertung:
|
Solche Steuerungen gibt es fertig. Einfach googleln. Logidry Hydrothyr http://www.robertpflueger.com/DPC7.pdf |
18.08.2016 12:44 | |
Beigetreten: 10.11.2012 Letzter Bes: 09.05.2025 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Der Hydrothyr hat seit kurzem sogar eine eigene Seite. |
19.08.2016 07:56 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hi, ich verwende eine LOGO! 8 12/24 RCE und verwende diesen Sensor und bin sehr zufrieden. In meinem Terrarium habe ich 2 davon und im Glashaus einen innen und einen außen und habe bis heute keine Probleme. Hoffe das hilft. http://www.tme.eu/de/details/ar250_u/feuchtigkeitssensoren/apar/ar-250u/ |
22.09.2016 22:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, die Sensoren-Box unter ist mit Feuchte- und Temperatursensor bestückt, die leicht an eine LOGO! anzuschließen sind und jeweils eine Auflösung von o,1 % rF bzw. 0,1 °C ermöglichen und die preiswert sind. Diese Sensoren (2x), ein LOGO!-Basismodul, mein Schaltungsentwurf unter und ein wenig Programmierung zur Auswertung und Aktorensteuerung und man hat eine deutlich preiswertere Lösung im Vergleich zum Ramser-Modul... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf