29.01.2009 23:21 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, bin LOGO Anfänger und Grüsse die Gemeinde. Die Schaltungssammlung finde ich auch Super. Lasst diesen Mann in Ruhe weitermachen ! |
17.02.2009 17:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 03.12.2022 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo Betel, auch von mir ein herzliches DANKE für die Mühe, die Du dir im Forum machst. |
02.06.2009 22:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo liebe LOGO-Gemeinde, ich habe mal die neue "Aktion" im Forum zum Anlass genommen die Linksammlung einwenig zu ergänzen... ![]() Zusammenstellung von weiteren Beiträgen mit m. E. interessanten und ggf. auch anderweitig nutzbaren Schaltungskonzepten (Nachtrag einschließlich Schaltungssammlung_D dazu): Drehzahlmessung mit Logo (0BA4) Erkennen und Auswerten eines Doppelklick an einem externen Taster Ansteuerung von vielen Steckdosen mit 12er-Tastatur (==>> Konzept für die Auswertung einer 12er-Tastatur für die Logo! erarbeitet habe, dass zusammen mit einer vollen Ausnutzung der Schaltmöglichkeiten des Blocks "Stromstoßrelais" m .E. äußerst flexibel (und erweiterbar bezüglich der Anzahl der eingebbaren Ziffern) ist.) Hoch/Runter dimmen mit 1 (externen) Taster Analogwert über Tage hochzählen (hier für eine Simulation der Mondphase eines Terrariums) Auswertung Analogwert steigend oder fallend (Eine Möglichkeit einen Analogwert über eine bestimmte Zeitdauer beobachten und dann festzustellen ob er steigt oder fällt.) Analogwert an digitalen Ausgängen codiert ausgeben (--> AD-Wandling mit 16-nach-4-Encoder) Analogwerte Umrechnen (Analogwerte über eine feste Wertetabelle auswerten/wandeln bzw. Analogwerte mittels stetiger Annäherung (Approximation) der Tabellenwerte analysieren Im Dateianhang zuBeispiele (zur Ansteuerung der Textmeldungen);Dateianhang direkt: Schieberegister_für_Textmeldungen_anwenden.zip Logo!SoftComfort meldet einen Übertragungsfehler wegen "Falsche XOR-Summe" Tipp: Bei der Anwendung von Dezimalwerten für GAIN in Analogblöcken muss stets mit Rundungsfehlern gerechnet werden und diese ggf. durch geschickte Verschaltung und/oder Parameterwahl minimiert werden. Hilfreich ist dabei meist eine geeignete "Berechnung" (im Sinne einer vorhergehenden Multiplikation) unter (nicht nur der Optik wegen) Ausnutzung der "Division" durch 10 oder 100 oder 1000 bei der Anzeige von Nachkommastellen. Dazu findet ihr viele Beispiele von mir, z. B. unter "Energy meter (kWh)" (Schaltung direkt: FORUM_Energy_meter_01.zip)
Logo0BA6 + TD und Menüsteuerung Menü für Textdisplay - benötige "Starthilfe" 0BA6 - Anwendungsbeispiel zum neuen Block "Analoge Arithmetik" Zeitvorwahl für die Rampe in Sekunden (d. h. Zeit vorgeben, in der der Sollwert einer Rampe erreicht werden muss; dies ist mit dem Block "Rampe" so nicht ohne weiteres möglich.) Zufallsgenerator 0BA6/0BA5 DateianhangSchaltungssammlung_D (neuere_Schaltungsbeispiele).zip (1229 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 24.09.2010 14:59Link "Zufallsgenerator..." aktualisiert Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 05.06.2009 20:58Dateianhang ergänzt ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
7 Benutzer |
19.05.2011 13:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Liebe Nutzer dieses Forums, seit einiger Zeit haben die benannten Experten die Möglichkeit, sog. TAGs bzw. Stichwörter zu definieren und einzelnen Beiträgen zuzuordnen. Ich habe dies in der jüngeren Vergangenheit auch genutzt und vielleicht hat der Eine oder Andere diese TAGs auch schon mal bemerkt, denn sie werden unterhalb des Titels eines Beitrages aufgelistet - allerdings nur dann, wenn diesem Beitrag auch ein TAG zugeordnet ist. Über das Anklicken eines TAGs wird euch nun eine LISTE allerBeiträgeangezeigt, denen dieser TAG zugeordnet wurde... Derzeit ist keine allgemein zugängliche zentrale Liste dieser TAGs vorhanden. Deshalb habe ich ALLE von mir erstellten TAGs (des deutschen Forenteils zur LOGO!) diesem Beitrag zugeordnet. Solange dieser Beitrag am Kopf der Beitragsliste fixiert ist/bleibt habt ihr alse eine gute Möglichkeit auf diese TAGs zuzugreifen. Der TAG "LOGO_Ergänzung_LINK-Sammlung" spielt dabei eine besondere Rolle, denn mit diesem TAG sammle ich alle Beiträge, die ich der "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!"hinzufüge (bzw. ohne TAGs hinzufügen wollte). Auch meinem Beitrag "TAGs bzw. Stichworte" habe ich ALLE von mir erstellten TAGs (des deutschen Forenteils zur LOGO!) zugeordnet und werde sie zukünftig zuordnen! Ich hoffe dass diese (arbeitsintensive) Unterstützung euch beim Auffinden von hilfreichen Informationen zur LOGO!-Programmierung von Nutzen ist. Auch gerade zur Einarbeitung bietes es sich an, die Einträge der aus den TAGS generierten Beitragslisten durchzusehen... MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 19.05.2011 13:18Link zum TAG ergänzt ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.04.2012 17:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, ich habe hier mal für den TAG "LOGO_Ergänzung_Link_Sammlung" den aktuellen Stand der zugeordneten (und verlinkten) Beiträge im Dateianhang zusammengestellt, so dass ihr die IE8-Dateien Offline öffnen und direkt die verlinkten Beiträge öffnen könnt... MfG DateianhangTAG__LOGO_Ergänzung_Link_Sammlung.zip (641 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf