26.04.2012 18:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Diabolo, |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.06.2012 11:45 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Der steht relativ weit unten. Ich versuche den Rest vorzuzitieren. Zusammenstellung von weiteren Beiträgen mit m. E. interessanten und ggf. auch anderweitig nutzbaren Schaltungskonzepten (Nachtrag): Drehzahlmessung mit Logo (0BA4) Erkennen und Auswerten eines Doppelklick an einem externen Taster Skalierung (und Kabelbrucherkennung bei 4..20mA-Eingangssignlen)
Da du dir und viele anderen auch die Mühe gemacht hast und mehrere Vorschläge diesbezüglich erstellt hast, wäre es vllt. sinnvoll oder auch von großer Hilfe, wenn man vorab die Unterschiede der einzelnen Schaltungen mit Vor- und Nachteilen niederschreibt in eine separate Datei, die der Schaltungssammlung in den Teilen beigefügt werden kann. Da ich vermute, dass die wenigsten so tief in die Materie eingestiegen sind, wie du, wäre das für den unwissenden, der nur deine Hilfe in seine Schaltung einbauen will, ein großer Vorteil. |
13.11.2012 19:44 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Betel, Auch ich als Neuling muß sagen "HUT AB" Supi Gruß Logoo |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.02.2013 21:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Ludwig, der Inhalt der Datei "LOGO_Schaltungssammlung_Teil_A.zip" ist OK. Seinerzeit waren nur Dateianhänge mit maximal 1 MB zulässig,sorry) Beachte bitte, dass hier eine Sammling von HINWEISEN (Tipps) und SCHALTUNGEN vorliegt. Diese Sammlung besteht aus mehreren (A bis C) *.zip-Dateien und den Links (im Dateianhang, im Beitrag und in den TAG-Listen, insbesondere in LOGO_Ergänzung_LINK-Sammlung!!! Anm.: Besonders für die 0BA6 und 0BA7-Serie lohnt sich die Durchsicht der Beiträge unter LOGO_Ergänzung_LINK-Sammlung, auch wenn diese nicht mehr von mir nach Themen ect. zugeordnet sind (da bräuchte einfach mehr Zeit als ich derzeit dafü erübrigen kann!) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf