13.03.2008 21:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo liebe LOGO!-Gemeinde und besonders liebe LOGO!-Einsteiger, im englischen Forenteil hat "Helmut_13" im Beitrag einen, wie ich meine, nützlichen Link angegeben, der zu LOGO!-Tutorials führt, die die Inhalte des LOGO!-Handbuches grafisch aufbereitet ergänzen - Sicher nicht nur für alle "Lesemuffel" interessant, denn die Fakten der einzelnen LOGO!-Blöcke und der Gerätebedienung sind bei der Schaltplanerstellung durchaus des öfteren zu Rate zu ziehen... Ergänzend sei hier noch der direkte Zugang zu den Schaltungsbeispielen von SIEMENS angegeben: Besonders allen Einsteigern möchte ich ausdrücklich empfehlen, hier im LOGO!-Forum zu "stöbern", denn so könnt ihr euch viele nützliche und/oder interessante Schaltungen und andere Infos zugänglich machen. Nehmt dazu insbesondere an, dass auch schon andere ein ähnliches ober identisches Problem ober eine derartige Fragestellung hier eingebracht haben und das Problem gelöst bzw. die Frage beantwortet wurde. Ganz nach dem Motto "Wer sucht der findet" werdet ihr dabei sicher auch noch auf weitere interessante Infos/Schaltungen stoßen. Ein kleines aktuelles Beispiel: "Mit der Wochenschaltuhr Sekunden schalten" diskutiert und eine Lösung angegeben! Dieser Beitrag hätte leicht durch eine SUCHE mit den (offensichtlichen) Stichworten "Wochenschaltuhr" oder besser "Wochenschaltuhr Sekunde" aufgespührt werden können. Sucht also zunächst z. B. nach der Blockbezeichnung und bei zu vielen Ergebnissen ergänzt duch weitere naheliegende Stichworte. Dazu noch ein kleiner TRICK, mit dem erreicht werden kann, dass ausschließlich Fundstellen aus den LOGO!-Forenteil in der Ergebnisliste zusammengestellt werden: Ergänzt JEDE Suchanfrage mit dem Wort "Logo" !!! ...Und nutzt die Zeit, in der ihr auf eine Antwort wartet mit Stöbern im Forum...Ihr werdet erstaunt sien, was da alles auf Entdeckung (zum Experimentieren und zum Nutzen) auf euch wartet. |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.05.2008 22:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Zusammenstellung von Links zu häufigen Fragestellungen Liebe LOGO!-Gemeinde! Im Forum nimmt einerseits die Anzahl der Beiträge beträchtlich zu und andererseits geben die Titel der einzelnen Themen oft keine genügenden Hinweise, welche Informationen und/oder Schaltungskonzepte bzw. –lösungen dort jeweils zu finden sind bzw. zu finden sein könnten. So wird das Auffinden der jeweils benötigten Informationen und Anregungen trotz Suchfunktion zunehmend schwieriger - und das gilt ganz besonders für Einsteiger und im Hinblick darauf, dass demnächst die nächste Generation der LOGO!-Basisgeräte (0BA6) verfügbar sein wird. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diesen Beitrag mit einer Sammlung von Links zu Hinweisen und Fakten für die LOGO!-Basisgeräte insbesondere der Serie 0BA5 zu ergänzen, die bei der Programmierung und Anwendung (und hier im Forum) m. E. am häufigsten auftreten. [Im Dateianhang steht euch diese Linkliste als pdf-Datei zu Verfügung.] Infos beim SIEMENS Support: Verwenden von Verweisen - Wie und was ist der Nutzen? Wie können Parameter in LOGO! Meldetexten geändert werden? Wie kann man die [LOGO! Zykluszeit bestimmen? (vgl. auch "Zykluszeit_bestimmen.lsc " in Dateianhang) Welche (maximale bzw. typische) Schaltfrequenz haben die LOGO!-Ausgänge? Wie lange muss ein (Analog-)Eingangssignal mindestens anstehen, damit das Signal von der LOGO!24 zuverlässig erfasst wird? Wie werden 0(4) bis 20 mA Sensoren richtig eingebunden/skaliert? (vgl. dazu auch Link zu: "Hinweise zur Berechnung von GAIN und OFFSET") Wie kann ein PT100-Sensor an das LOGO! Analogerweiterungsmodul AM2 PT100 angeschlossen werden? (vgl. dazu auch Link zu: "Logo AM2 PT100") Ist eine Messbereichserweiterung AM2 PT100 möglich? Wie können schwankende Analogwerte beim Einsatz des LOGO!-AM2 Erweiterungsmodules vermieden werden? (vgl. dazu auch Link zu: : "Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten") Anschluss eines 2-Draht Sensors - wie? Anschluss eines Potentiometers an die integrierten Analogeingänge am LOGO! Modul - wie? Analogeingangswert eines Potentiometers als Parameter einer Zeit-/ Zählfunktion verwenden (LOGO! Soft) - wie? (vgl. dazu auch Link zu: "Die Zeit der Ausschaltverzögerung mit Poti einstellen???") Wie können mit der LOGO! 2 Analogwerte miteinander verglichen werden? (vgl. dazu auch Link zu: "3 Punkt Regelung") Wie kann ich die Eingangsempfindlichkeit eines Analogkomparators beeinflussen? Wie können mit der LOGO! 2 Analogwerte addiert oder subtrahiert werden? (vgl. auch "DEMO_analoge_Addition_und_Wertüberwachung_V1.lsc" in Dateianhang) Grundrechnenarten mit der LOGO! -Beispiele Wie kann eine Regelung mittels Pulsweitenmodulation (geringer Frequenz) schaltungstechnisch realisiert werden? (vgl. dazu auch Links zu: "3 Punkt Regelung" oder "Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung)" Infos zur Hardware LOGO! 0BA5: Geräteanordnung - ergänzende Infos zum Handbuch - grafisch aufbereitet: Welche LOGO! Erweiterungen bzw. deren Ausgabestände passen zu welchen Gerätelinien der LOGO! Basisgeräte? Können LOGO!-Basisgeräte abgesetzt von LOGO!-Zusatzmodulen montiert werden? Beitrag: "Logo abgesetzt montieren" Infos zum RS-232-Schnittstellenkabel bzw. zu "Programmierkabel Selbstbau --- und so geht´s" Wie kann man die interne "Displybeleuchtung" nutzbar machen? (Anmerkung: nur durch Eingriff in die Hardware der LOGO!-Basisgeräte mit Display möglich!) Wie kann man eine Verstärkung der internen Analogeingänge an den Basismodulen anpassen (Anmerkung: nur durch Eingriff in die Hardware der LOGO!-Basisgeräte mit DC-Versorgung möglich!)? Beitrag: "Mit Analog Eingang Spannungen ab 1mV messen" Innenwiderstand Analogeingänge der LOGO!-Basisgeräte mit DC-Versorgung: im Handbuch steht: bei Messart 0 V bis 10 V besitzen die internen Analogeingänge 78 KOhm Eingangsimpedanz (und lt. im Forum veröffentlichten Angaben von SUPERBRUDI: 75 kOhm). Wie können aus der LOGO! Daten (periodisch) über die RS-232-Schnittstelle mittels PC ausgelesen werden (Datenlogging) ? Beitrag: "PC-Logger-Software" Beitrag: "Abbild der LOGO als Modbus-Gerät" Grundlagen im Internet (kleine Auswahl zur Anregung): ComputerUnterstützte Labor-Messtechnik ELektronik-KOmpendium (das ELKO) Elektrotechnik-Fachwissen Hat man als Aufgabenstellung eine Logik-Tabelle oder Logikgleichungen in eine Schaltung umzusetzen und will zuvor die dafür erforderliche Blockanzahl minimieren, dann hilft z. B. dasVerfahren nach Quine und McCluskey a) als OnLine-Berechnung im Internet oder b) als frei anwendbares DOS-Programm (bfunc.exe) für Verfahren nach Quine und McCluskey (Boolean Functions Simplification - Logic Minimization) Unter folgender Internet-Adresse sind zu verschiedenen elektrotechnischen und elektronischen Aufgabenstellungen kleine Berechnungsprogramme (z. B. zu RC_Filtern) zugänglich: http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/berechnungen.htm Informations for english speaking people: a) High Tech Services Production & Laboratory Automation Systems Integration, Consulting, & Training b) Business Industrial Network - Industrial Training for Your Real Needs Weitere LINKS zu grundlegenden Hinweisen, Lösungskonzepten und Schaltungsentwürfen (insbesondere für die Basisgeräte der Serie "0BA5") sind in folgendem Beitrag zusammengestellt: "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" Diese Sammlung eröffnet m. E. den zentralen Zugang zu wichtigen Schaltungskonzepten, die erforderlich sind, wenn die LOGO! für mehr als (nur) eine "einfache Relais-Steuerung" verwendet werden soll. Mit freundlichen Grüßen Betel DateianhangZusammenstellung_von_Links_zu_häufigen_Fragestellungen.pdf (775 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf