(0)| 13.11.2007 00:36 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leute, DateianhangCountdown_ms-4.zip (476 Downloads) |
| 13.11.2007 22:10 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo saah, wie dir OPatki schon vermittelte, ist dies eines unter verschiedene Problemen, insbesondere bei der Simulation einer LOGO-Schaltung am PC! Zuletzt z. B. auch aufgetreten unter: Verschiedene Hinweise und Anmerkungen sowie Schaltungen bzw. Schaltungskonzepte findest du z. B. in meinen Beiträgen (und verlinkten Beiträgen) insbesondere unter: und weiter unter: Kann Betriebsstundenzähler nur Stunden anzeigen ? Puls-Pausendauer extern einstellen Mit der Wochenschaltuhr Sekunden schalten sowie bezüglich der Simulation am PC und dem Testen von Schaltungen mit einer realen LOGO unter: Toggling inputs in Online Test Besonders die verschiedenen Schaltungsvarianten (insb. die Schaltungsteile zur Erzeugung der Signale A und B) unter: Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ? könnendirbei eigenen Experimenten helfen und die Unterschiede von zeitdiskreten bzw. an die LOGO-Zyklusfrequenz angepassten Schaltungen demonstrieren. Schaltungen sollten so weit wie möglich unabhängig von (kleinen) Zeitparametern sein und besser aus der Zyklusfrequenz abgeleitet bzw. durch diese gesteuert werden. Dann laufen diese Schaltungen korrekt unabhäng von der Zyklusfrequenz und damit auch korrekt bei der PC-Simulation!!! Viel Spaß mit den oben angegebenen Schaltungen (im Forum sind sichernoch einige mehr von Interesse!)und viel Erfolg beim Einarbeiten ... |
Folgen Sie uns auf